Thread 中讨论的其他器件: TPS7B92、 TPS2117
工具与软件:
您好!
我正在开发一个 IoT 解决方案,它将由两个来源提供支持:
- 端子块中的输入、兼容5V 至24V
- 1 节或2节锂电池(LS14500)
为了通过端子块分离电源并确定其优先级、我将使用 TPS2116芯片。
离开端子块的电流通过 LDO TPS7B92、然后进入 VIN1中的 TPS2116芯片。
电池并联、每个电池都有一个保护二极管、二极管的电流输出流入 VIN2中的 TPS2116芯片。
您是否需要添加任何解决方案来保护我的电路板?
对于 LDO、如果您有另一个具有更大输出电流(1A)的器件、我会感兴趣。
我想监测电池容量,您推荐哪种芯片( 产品可以用1或2个电池操作)?
谢谢!
此致、
文森特