This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2116:通过两个源进行电流保护和监控

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2116, TPS7B92, TPS2117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481147/tps2116-current-protection-and-monitoring-via-two-sources

器件型号:TPS2116
Thread 中讨论的其他器件: TPS7B92TPS2117

工具与软件:

您好!

我正在开发一个 IoT 解决方案,它将由两个来源提供支持:

  1. 端子块中的输入、兼容5V 至24V
  2. 1 节或2节锂电池(LS14500)

为了通过端子块分离电源并确定其优先级、我将使用 TPS2116芯片。

离开端子块的电流通过 LDO TPS7B92、然后进入 VIN1中的 TPS2116芯片。

电池并联、每个电池都有一个保护二极管、二极管的电流输出流入 VIN2中的 TPS2116芯片。


您是否需要添加任何解决方案来保护我的电路板?

对于 LDO、如果您有另一个具有更大输出电流(1A)的器件、我会感兴趣。

我想监测电池容量,您推荐哪种芯片( 产品可以用1或2个电池操作)?

谢谢!

此致、

文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:  

    请分享方框图。  您正在寻找哪种保护?

    此致  

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    感谢您的反馈、

    我的主要目标是保护我的电路板免受反向电流、静电放电的影响、并分离电源以保护电池。

    此致、

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    TPS2116可支持2.5A 电流。 您可以检查 TPS2117以获取更高的电流。

    我是电源开关专家。 关于电池监控、请提起一个 带有电池芯片部件号的单独螺纹、该螺纹将被分配给正确的团队。

    TI.com
    https://www.ti.com
    电池管理 IC

    此致  

    Kunal Goel