请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TL1451A 工具与软件:
嗨、团队:
我对如何使用 TL1451A 的 SCP 引脚有疑问。 
我正在考虑将 SCP 引脚用作电流限制器。
如果在电路电流达到特定值时 SCP 引脚输入电压超过700mV、
我认为 SCP 的工作方式类似于电流限制器。
您如何看待这个想法?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.