This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL1451A:SCP

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: TL1451A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480723/tl1451a-scp

器件型号:TL1451A

工具与软件:

嗨、团队:  
我对如何使用 TL1451A 的 SCP 引脚有疑问。

我正在考虑将 SCP 引脚用作电流限制器。

如果在电路电流达到特定值时 SCP 引脚输入电压超过700mV、

我认为 SCP 的工作方式类似于电流限制器。

您如何看待这个想法?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack:

    请允许我更正我的答案。 SCP 导致转换器关闭 OUT 驱动器。 您可以将其用作限流器、但我从未测试过此功能。 很抱歉给您带来不便。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    感谢您的快速反馈。

    有人告诉我、对 SCP 引脚进行"接地"会禁用 SCP 功能。 这不正确吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack:

    如果您将 SCP 与 GND 短路、则会禁用短路保护、因为引脚15上不会累积电压。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    感谢您的回答。
    我们将学习如何将 SCP 用作限流器功能。

    此致、  
    插孔