请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO
工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
我目前正在与合作 BQ76952 和遇到了与启用 CRC 的 I2C 通信相关的问题。 显示了上的电流设置 EVM 板 使用 I2C 通信而不使用 CRC、但在中找到 TRM 从而可以通过设置启用 CRC COM 类型 寄存器0x11。


我遵循了程序和使用 BQStudio 中工作 以更改 COM 类型 不同寄存器 0x11 但是当我发送读取命令时 0x14 (Cell 1电压) 、返回的数据仍然是一个没有 CRC 的单字。


您能说明一下为什么即使在设置之后也没有应用 CRC 吗 COM 类型 不同寄存器 0x11 ? 是否还需要配置其他内容或采用不同的设置 BQStudio 中工作 启用 CRC 功能?
感谢您的支持、我期待您的深入见解。
此致、