This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQStudio 中通过 I2C 在 BQ76952上连接 CRC 的问题

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481644/bq76952-issue-with-crc-on-bq76952-via-i2c-in-bqstudio

器件型号:BQ76952
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我目前正在与合作 BQ76952 和遇到了与启用 CRC 的 I2C 通信相关的问题。 显示了上的电流设置 EVM 板 使用 I2C 通信而不使用 CRC、但在中找到 TRM 从而可以通过设置启用 CRC COM 类型 寄存器0x11。

我遵循了程序和使用 BQStudio 中工作 以更改 COM 类型 不同寄存器 0x11 但是当我发送读取命令时 0x14 (Cell 1电压) 、返回的数据仍然是一个没有 CRC 的单字。

您能说明一下为什么即使在设置之后也没有应用 CRC 吗 COM 类型 不同寄存器 0x11 ? 是否还需要配置其他内容或采用不同的设置 BQStudio 中工作 启用 CRC 功能?

感谢您的支持、我期待您的深入见解。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您是否在更改 Comm Type 后使用了0x29BC SWAP_COMM_MODE ()子命令? 需要发送该子命令以将器件转换为中的设置所选的通信模式 Settings:Configuration:Comm Type .

    中给出了更多的信息 第9.2节 I2C 通信子系统 部分

    此致、
    Alexis