请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5116 工具与软件:
您好、先生、
如果我使用辅助电源、则 IC LM5116的输出电压不会升高。 电池在12V 输出下的电压、而我设定的电压是内部15V。
同样、如果我尝试在没有辅助电源的情况下打开直流/直流转换器、 输出端连接电池时、转换器启动。
请告诉我原因。
规格:
VIN = 48V
VOUT = 15V (在内部设置)
频率= 130kHz
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.