工具与软件:
Howdy,
我最近使用 webench 设计工具创建了一个标称电流为15A 的48V 至5V 降压转换器原理图、为2 5A Pis、250mA 激光二极管和其他器件供电。 电压源将是带有电池管理系统的48V 锂基电池、在最终设计中、单个5V 降压转换器将与不同输出电压的其他降压转换器结合使用。 webench 生成了设计7 LM5190RGYR 33V-52V 至5.00V @ 17A、并启用了 EMI 滤波器选项。 以下是生成的设计和我为该设计复制的原理图。 一些替代品被标记。 是否可以查看此原理图以及我遇到的其他问题?
e2e.ti.com/.../48V_5F00_to_5F00_5V_5F00_WBDesign7.pdf
在左侧、我没有为 Cin 创建电容器组。 我不确定如何创建一个或要遵循什么准则、尤其是因为1uOhm 的 ESR 极难甚至不可能实现、8.891A IRMS 也很难实现、设计人员要求非常具体的值437.155uF (无论如何、哪个容差可能无法满足?)。 如果您对此有任何指导原则、我将不胜感激。
在右侧、我将5个库特串联放置、因为 webench 原理图中注明数量为5。 电容器是应并联还是串联? 如果串联电容器、这有什么意义?
另外、对于信号地、是否应将其重命名为 GND 以外的名称? 我对 ECAD (Altium)软件不是很熟悉、我是否应该做出这种区分。
至于组件选择、有3个替代产品、它们应该是升级版或直接替代产品;BOM 中的一切都处于批量生产状态、1个在 NRND (Cboot)中。
如果您可以对此类查询提供帮助、感谢您的考虑。 如果您需要任何其他信息、请告诉我。
感谢您的观看、
Yoav Binyamin,
德克萨斯农工大学