This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5190:48V 至5V 降压转换器的原理图审阅/帮助

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480208/lm5190-schematic-review-help-for-buck-converter-48v-to-5v

器件型号:LM5190

工具与软件:

Howdy,

我最近使用 webench 设计工具创建了一个标称电流为15A 的48V 至5V 降压转换器原理图、为2 5A Pis、250mA 激光二极管和其他器件供电。 电压源将是带有电池管理系统的48V 锂基电池、在最终设计中、单个5V 降压转换器将与不同输出电压的其他降压转换器结合使用。 webench 生成了设计7 LM5190RGYR 33V-52V 至5.00V @ 17A、并启用了 EMI 滤波器选项。 以下是生成的设计和我为该设计复制的原理图。 一些替代品被标记。 是否可以查看此原理图以及我遇到的其他问题?

e2e.ti.com/.../48V_5F00_to_5F00_5V_5F00_WBDesign7.pdf

/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/196/pastedimage1740643359315v1.png

在左侧、我没有为 Cin 创建电容器组。 我不确定如何创建一个或要遵循什么准则、尤其是因为1uOhm 的 ESR 极难甚至不可能实现、8.891A IRMS 也很难实现、设计人员要求非常具体的值437.155uF (无论如何、哪个容差可能无法满足?)。 如果您对此有任何指导原则、我将不胜感激。

在右侧、我将5个库特串联放置、因为 webench 原理图中注明数量为5。 电容器是应并联还是串联? 如果串联电容器、这有什么意义?

另外、对于信号地、是否应将其重命名为 GND 以外的名称? 我对 ECAD (Altium)软件不是很熟悉、我是否应该做出这种区分。

至于组件选择、有3个替代产品、它们应该是升级版或直接替代产品;BOM 中的一切都处于批量生产状态、1个在 NRND (Cboot)中。

如果您可以对此类查询提供帮助、感谢您的考虑。 如果您需要任何其他信息、请告诉我。

感谢您的观看、

Yoav Binyamin,

德克萨斯农工大学

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yoav  

    请告诉我您在哪里找到了1uOhm ESR 要求。  IRMS 值是基于 WEBENCH 设计的估算值。 您无需修改/更改转换器设计以使 IRMS 恰好为 8.891A。  437.155uF 是计算值、您不需要使 CIN 恰好为 437.155uF。 请选择标准电容值(例如470uF)。  5次治疗 应平行进行。  您可以使用 AGND 或 GND、并自行选择。  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助。 我已经编辑了图片、使之平行。 对于 Cin、我只选择了一个简单的电解电容器100ZLH470MEFC16X31.5、电容器大小为470uF。 这很好吗?还是应该使用陶瓷封装? 该1uOhm ESR 来自 webench 设计工具以及其他规格。

    谢谢、YB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Yoav  

    470uF 就可以了。  有关输入电容器阻尼的更多信息、请参阅 www.ti.com/.../3870980551001  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不太理解您的评论。 您说单个470uF 电容器没问题、但您是否建议添加额外的阻尼系统? 此视频展示了具有接地电感器和电容器的滤波器、这不在当前的原理图中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yoav

    视频中的电感器可以是输入 EMI 滤波器、也可以是输入电源电缆的寄生电感。    

    电容器是输入电容器。 470uF 电容器是本视频中的大容量电容器、与 ESR 串联。  

    - EL