Other Parts Discussed in Thread: TLC5916
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLC5916 工具与软件:
您好!
我使用的是 TLC5916、其 R_ext 为270欧姆(+/-1%)。 根据数据表中的信息、每个输出上产生的恒定电流(I_OUT)应为69.44mA +/- 6%(假设上电后电压增益和电流乘法器的默认设置)。 在我的设置中、Vcc 为5.0V、并且连接的 LED (3.4V、70mA)也由5.0V 电源提供。 使用该设置、我将测量流经81mA 每个输出端 LED 的电流以及 R_ext 1.32V 上的电压。 这同样适用于我使用的5个 IC。 这怎么可能呢? 我在这里遗漏了什么吗?
感谢您的帮助!
最好的、Michal