This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5916:恒流计算问题

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5916

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481010/tlc5916-issue-with-constant-current-calculation

器件型号:TLC5916

工具与软件:

您好!
我使用的是 TLC5916、其 R_ext 为270欧姆(+/-1%)。 根据数据表中的信息、每个输出上产生的恒定电流(I_OUT)应为69.44mA +/- 6%(假设上电后电压增益和电流乘法器的默认设置)。 在我的设置中、Vcc 为5.0V、并且连接的 LED (3.4V、70mA)也由5.0V 电源提供。 使用该设置、我将测量流经81mA 每个输出端 LED 的电流以及 R_ext 1.32V 上的电压。 这同样适用于我使用的5个 IC。 这怎么可能呢? 我在这里遗漏了什么吗?

感谢您的帮助!

最好的、Michal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michal、

    您能告诉我您用什么来测量电流吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suchen:  

    我使用的是 Fluke FLK 115万用表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michal、

    您在  我的审核中的计算结果是正确的。 这是一个奇怪的现象。 我建议做更多的调查、例如:

    1.使用另一种仪器 仔细检查测量结果。

    2.更改 R_ext 以查看电流变化。

    您能否提供您的应用原理图?

    谢谢!