请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25981 工具与软件:
尊敬的团队:
请查看以下原理图和 PCB 布局、并告知我您的反馈。
原理图片段:

问题)在并联使用多个 MOSFET 时是否需要栅极电阻器?
布局片段:顶视图

底视图

采用具有[L1 (PWR+GND+SIG)/ L2 (GND)/ L3 (PWR+GND+SIG)/ L4 (PWR+GND+SIG)]堆叠的4L 电路板设计
电源特性:12V @ 8A (max)
请尽早提供您的反馈。
谢谢。此致、
Shashank
电子工程师