This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25981:定制电路板的设计审查|| TPS259813A

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475841/tps25981-design-review-for-custom-board-tps259813a

器件型号:TPS25981

工具与软件:

尊敬的团队:

请查看以下原理图和 PCB 布局、并告知我您的反馈。

原理图片段:

问题)在并联使用多个 MOSFET 时是否需要栅极电阻器?

布局片段:顶视图

    

底视图

    

采用具有[L1 (PWR+GND+SIG)/ L2 (GND)/ L3 (PWR+GND+SIG)/ L4 (PWR+GND+SIG)]堆叠的4L 电路板设计

电源特性:12V @ 8A (max)

请尽早提供您的反馈。

谢谢。此致、

Shashank

电子工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shashank、

    我在实验室做了一些测试。 请在本周结束前回复。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shashank、

    • 您为何使用 Q2? 是否用于反向电流阻断(RCB)?
    • OVLO 下降阈值非常接近标称电压。 最好将其稍微推高一点。  
    • ILIM (8A)等于最大电流。 如果要以最大电流运行、请将 ILIM 保持在较高的水平(至少增加10%)
    • 这在没有栅极电阻的情况下也可行、因为电子保险丝 FET 的栅极在正常情况下也会缓慢斜升(dVdt 控制机制)。 仍然建议保持栅极电阻、就像在某些保护机制中一样、栅极可以在更快的压摆率下斜升。  
    • 布局看起来正常(从您共享的图像)

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:  

    1) 1)是、Q2和 Q3用于反向电流阻断。 为了改善 MOSFET 的功率耗散、可使用其中2个。  

    3) 3)峰值工作电流为6A。 因此、选择了8A 作为限值。

    4) 4) 我是否应该为两个 MOSFET Q2和 Q3添加栅极电阻器?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    3)工作电流峰值为6A。 因此、将8A 选为一个限值[/报价]

    那么8A 限制是很好的。

    [报价 userid="641950" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475841/tps25981-design-review-for-custom-board-tps259813a/5687403 #5687403"]4) 我应该为两个 MOSFET Q2、Q3添加闸极电阻器吗?

    一般来说、添加栅极电阻是更好的选择。  

    此致、
    Arush