This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:TMUXHS4446

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4446, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480278/tps65987d-tmuxhs4446

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:TMUXHS4446、、 TPS65987

工具与软件:

我正在使用 TPS65987D+TMUXHS4446解决方案、Type-C 插座用作 DFP 角色、现在连接到触摸屏(连接到手机的 Type-C 接口可以正常显示)、只能检测到 USB 事件、主控制器认为这是 USB 集线器器件、DP 无响应;我尝试将 HPD 引脚(GPIO3)设置为高电平、TPS6598D 视频源仍无法显示视频信号。 如何设置 TPS65987D、正常交互能否显示视频?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能分享一下系统的方框图吗?

    TPS65987是用作 DP 灌电流还是 DP 拉电流?

    您是否可以共享 PD 日志(CC 线路消息的解码捕获)? 这将帮助我们确定正在谈判的内容。

    请共享您将与 TPS65987配合使用的.pjt 文件、并指定您使用的 GUI 版本。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我共享了一个系统方框图、我的 GUI 版本是6.1.4。

    TPS65987设计为 DP 源端。

    但是我很抱歉我不能给你 PD 日志,因为我没有工具去抓他。

    谢谢!

    e2e.ti.com/.../4ln-DP_2B00_USB2.pjt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果没有 PD 日志、调试系统可能会有些困难。  您是否具有通过 I2C 与 TPS65987通信的方式?

    您能否尝试在项目的 DisplayPort 能力寄存器中设置"DisplayPort 模式允许自动进入"位?

    您还可以读取和报告状态(0x1A)和数据状态(0x5F)寄存器吗? 他们应该提供有关我们是否在正确的合同中的信息。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我检查状态(0x1A)和数据状态(0x5F)寄存器以查看控制器未检测到 Ra、因此我尝试将 TPS65987设置为 DRP、问题已修复。

    感谢您的帮助。