主题中讨论的其他器件:TMUXHS4446、、 TPS65987
工具与软件:
我正在使用 TPS65987D+TMUXHS4446解决方案、Type-C 插座用作 DFP 角色、现在连接到触摸屏(连接到手机的 Type-C 接口可以正常显示)、只能检测到 USB 事件、主控制器认为这是 USB 集线器器件、DP 无响应;我尝试将 HPD 引脚(GPIO3)设置为高电平、TPS6598D 视频源仍无法显示视频信号。 如何设置 TPS65987D、正常交互能否显示视频?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我正在使用 TPS65987D+TMUXHS4446解决方案、Type-C 插座用作 DFP 角色、现在连接到触摸屏(连接到手机的 Type-C 接口可以正常显示)、只能检测到 USB 事件、主控制器认为这是 USB 集线器器件、DP 无响应;我尝试将 HPD 引脚(GPIO3)设置为高电平、TPS6598D 视频源仍无法显示视频信号。 如何设置 TPS65987D、正常交互能否显示视频?
您好!
我共享了一个系统方框图、我的 GUI 版本是6.1.4。
TPS65987设计为 DP 源端。
但是我很抱歉我不能给你 PD 日志,因为我没有工具去抓他。
谢谢!