This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552892:需要进行原理图审阅

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480753/tps552892-schematic-review-required

器件型号:TPS552892

工具与软件:

您好!

需要对 TPS552892RYQR 进行原理图审阅。  输入电压范围为5V 至28V、输出电压为5V 4A。 以下电路是否提供了所需的输出参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Basit:

    1.建议将 R4更改为150k Ω、以防输出电压下降导致 EN 低于 UVLO。

    2.确保 C16的额定电压高于16V、以确保在5V 直流偏置下具有2uF 的有效电容。

    如果使用 PG 和 CC 功能、则通过100k Ω 电阻上拉至 VCC。

    4.确保 L1的 Isat 大于8A。

    建议在 SW1和 SW2中保留 RC 缓冲器。

    6.在 ISN 和 ISP 中添加2*10ohm+100nF 滤波器、如下所示。

    请提供输出电容器件型号以检查环路参数。

    8.遵循布局指南。

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出电容器 10TPE220ML (220uF)、 GRM21BZ71A226ME15L (22uF)、 CL10A105KB8NNNC (1uF)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Basit:

    建议将 R125更改为15k Ω、将 C80更改为10nF。

    此致、

    Mulin