请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS552892 工具与软件:
您好!
需要对 TPS552892RYQR 进行原理图审阅。 输入电压范围为5V 至28V、输出电压为5V 4A。 以下电路是否提供了所需的输出参数?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
需要对 TPS552892RYQR 进行原理图审阅。 输入电压范围为5V 至28V、输出电压为5V 4A。 以下电路是否提供了所需的输出参数?

尊敬的 Basit:
1.建议将 R4更改为150k Ω、以防输出电压下降导致 EN 低于 UVLO。
2.确保 C16的额定电压高于16V、以确保在5V 直流偏置下具有2uF 的有效电容。
如果使用 PG 和 CC 功能、则通过100k Ω 电阻上拉至 VCC。
4.确保 L1的 Isat 大于8A。
建议在 SW1和 SW2中保留 RC 缓冲器。
6.在 ISN 和 ISP 中添加2*10ohm+100nF 滤波器、如下所示。

请提供输出电容器件型号以检查环路参数。
8.遵循布局指南。
此致、
Mulin