This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33620:采用 LMR33620的负电源设计的 UVLO 计算

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33620, LMR33640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471271/lmr33620-uvlo-calculation-for-negative-power-supply-design-with-lmr33620

主题中讨论的其他器件:LMR33620LMR33640

您好!

我们正在使用 TI LMR33620设计负电源并实施外部 UVLO、如数据表中所述。 不过、我们对文档中提供的 UVLO 电阻计算公式的适用性存在一些担忧。

我们的理解和关注:

  1. 负电源的现有 UVLO 计算的适用性

    • 数据表中给出的公式似乎适用于正电源配置。
    • 在负电源设计中、:VIN = 16V、VON = 15V、RENB = 10kΩ、VEN-H = 1.231V、Vout =-16V
    • 我们担心现有的公式是否可以直接应用到负电源轨上。
  2. 修改了负电源的 UVLO 计算

    • 根据我们的理解、计算应考虑 V_ON 和 V_EN-H 的绝对值、以确保电阻分压器正常运行。
    • 我们推导出以下修改后的负电压 UVLO 公式:  
    • 您能否确认此调整对于负电源应用是否正确?
  • 数据表中的 UVLO 电阻计算结果是否可以直接应用于负电源设计?
  • 如果不能、您能否为负电压系统中的 UVLO 配置提供正确的公式或推荐方法?

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    数据表中的公式不适用于 IBB。

    向 IBB 添加 UVLO 有点棘手。

    我附上了一个文档、可帮助您进行 UVLO 计算。

    请提供有关您希望实现的目标的更多详细信息、我们可以进一步讨论。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../UVLO_5F00_ideas_5F00_revB2.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我将延迟"-VIN"相对于 VOUT 的输出时序。 为实现这一点、您有什么建议或建议的电路配置吗?

    在我们的电流条件下、ENABLE 引脚的建议输入电压范围为-16V 至0V。 鉴于此、我认为不建议使用下面所示的电路配置、正确吗? 在我们的定制电路板上、RENB 连接到电路板的 GND (0V)、如下图所示。

    我们通过实验确认、调整 RENT 和 RENB 的电阻值允许我们延迟"-RENB" VOUT 输出。 但是、我们希望您能就这种方法是否合适以及是否有更好的替代方法提供专家建议。

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我认为、 我提供的文件中关于 IBB 的任何建议都应该起作用。

    将 RENB 连接到-Vout 是正确的配置。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我确认一点。 以下是我对 IBB 的理解。

    ——
    由于 EN 引脚的电压由+16V 和 GND 之间的分压决定、因此将0V 或更高的正电压施加到上一帖子电路配置中的 EN 端子。

    如果 VIN 为+16V 且 VOUT 为-16V、则 EN 引脚的建议输入电压范围为-16V 至0V。

    这是因为在反相降压/升压(IBB)配置中、IC 的 VOUT 端子连接到-IBB (-16V)、因此 IC 的基准电位为-16V。

    因此、EN 引脚的电压也必须保持在此基准的适当范围内(-16V 至0V)。

    另一方面、如果向 EN 引脚施加0V 或更高的电压、则会偏离 IC 的建议工作范围、并存在运行不稳定或 IC 损坏的风险。

    ---

    但在以下文档中、EN 端子直接连接到 VIN。 在这种情况下、我认为它超出了 EN 引脚的建议输入电压范围。

    此设计是否可接受?

    https://www.ti.com/lit/an/snva856b/snva856b.pdf

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    重要的额定电压是在 稳压器的 PGND/AGND 引脚之间指定的。

    对于 LMR33640和 LMR33620、EN 引脚和 PGND/AGND 之间允许的最大电压为38V。

    而建议的最大电压为36V。  在文档中显示的图8-1中、EN 和之间的电压  

    PGND/AGND 为12V+5V = 17V。  这是安全的。

    在本例中、如果将 EN 引脚连接到 VIN 引脚、 EN 引脚和 AGND/PGND 之间的电压将为 16V+16V = 32V。

    这是安全的。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将会由于不活动而关闭它。

    谢谢