工具与软件:
您好、先生、
关于 TPS23730RMTR 双端口 POE 设计、我们有以下问题。
随附了 TPS23730RMTR 双端口 POE 设计图示。
表单附加文件、有两个 POE 输出端口。 一个输出为 PORT1_12V、另一个为 PORT2_12V。 然后、它与最终12V 输出相结合。
由于端口1和端口2的元件会发生变化、因此、它将导致 端口1_12V 具有12V +/-5%的电压容差、端口2_12V 也是如此。
如果 PORT1_12V 的 电压为+5%、PORT2_12V 的电压为-5%、是否有可能让其中一个端口导致此端口超过其最大输出功率能力 ?
是否发生此问题?
请提供建议