This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23730:关于 TPS23730RMTR 双端口 POE 设计问题

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479615/tps23730-regarding-tps23730rmtr-dual-port-poe-design-question

器件型号:TPS23730

工具与软件:

您好、先生、

关于  TPS23730RMTR 双端口 POE 设计、我们有以下问题。

随附了  TPS23730RMTR  双端口 POE 设计图示。

表单附加文件、有两个 POE 输出端口。 一个输出为 PORT1_12V、另一个为 PORT2_12V。 然后、它与最终12V 输出相结合。

由于端口1和端口2的元件会发生变化、因此、它将导致 端口1_12V 具有12V +/-5%的电压容差、端口2_12V 也是如此。

如果 PORT1_12V 的 电压为+5%、PORT2_12V 的电压为-5%、是否有可能让其中一个端口导致此端口超过其最大输出功率能力 ?  

是否发生此问题?

请提供建议

e2e.ti.com/.../dual-POE.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的谢尔曼:

    PoE 团队正在进行内部验证测试、E2E 上的回复可能会延迟3-5个工作日。 很抱歉耽误您的时间、感谢您的耐心。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 谢尔曼:

    如果基于二极管无源功率平衡、则一个具有更高 Vout 的 PD 可能能够为大部分负载供电。 在这种情况下、双路 PD 仍将输出最大51W  

    您可以将 PMP22477 与功率限制电路一同使用。 它通过运算放大器电路实现有功功率平衡。 理论上、可实现2 x 51W。   

    e2e.ti.com/.../2-x-PMP22477-Power-Sharing-Tests.pptx

    此致、

    Diang