This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:EN 上电时序

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2432, TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480684/tps65219-en-power-up-sequencing

器件型号:TPS65219
主题中讨论的其他器件:AM2432

工具与软件:

尊敬的团队:

我的客户正在设计 TPS6521907的应用电路、用于为 AM2432供电。 它们使用 TPS6521907的 EEPROM 的默认值。
他们对 EN/PB/VSENSE 引脚处理存在疑问。
TPS65219数据表第31页、"图7-2. 上电时序(示例)"显示了 VSYS 和 ON 请求之间的上电序列、即"tEEPROM_LOAD =~2.3ms"。  加载 EEPROM 后、通过~2.3ms 输入 ON 请求来读取。

另一方面、(EN/PB/VSENSE 引脚)有三种类型的功能。 ON 请求似乎仅在 PB 模式下有效。

如果应用电路配置为在 VSYS 电位处上拉(EN/PB/VSENSE 引脚)、则 VSYS 和(EN/PB/VSENSE 端子)同时启动。
他们认为这种用法没有问题,但它是什么?

此致、

二宫幸志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ninomiya-San:

    EN/PB/VSENSE 的引脚描述是 ON 请求输入、它是一个内部信号。 在该引脚上连接到 VSYS 是正常的、VSYS 和 EN 将一起上升、并且在 EEPROM 加载完成后、内部信号将变为高电平。

    对于不同版本的器件、当该引脚配置为 PB 时、当 PB 被拉至低电平并达到所需的时长时、ON 请求变为高电平。

    Sathish