主题中讨论的其他器件:AM2432、
工具与软件:
尊敬的团队:
我的客户正在设计 TPS6521907的应用电路、用于为 AM2432供电。 它们使用 TPS6521907的 EEPROM 的默认值。
他们对 EN/PB/VSENSE 引脚处理存在疑问。
TPS65219数据表第31页、"图7-2. 上电时序(示例)"显示了 VSYS 和 ON 请求之间的上电序列、即"tEEPROM_LOAD =~2.3ms"。 加载 EEPROM 后、通过~2.3ms 输入 ON 请求来读取。

另一方面、(EN/PB/VSENSE 引脚)有三种类型的功能。 ON 请求似乎仅在 PB 模式下有效。
如果应用电路配置为在 VSYS 电位处上拉(EN/PB/VSENSE 引脚)、则 VSYS 和(EN/PB/VSENSE 端子)同时启动。
他们认为这种用法没有问题,但它是什么?

此致、
二宫幸志