This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:泄漏电流

Guru**** 2770905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479187/bq2970-leakage-current

器件型号:BQ2970

工具与软件:

客户担心在过流保护和欠压保护下、下面两个电路环路中会有漏电流。

您能帮助对此进行评论吗?

蓝色一 (B+)P+--Load --P VSS --B-

绿色 P+--Load--P 负电压 VSS --B-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于绿色的、VM (V-)-- VSS 之间的等效内部电阻是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabio 您好、

    在欠压保护期间、V-引脚被电阻器 Rv 从内部上拉至 BAT ‘状态下的电流阱 Iv 未激活、如果存在任何"泄漏"、它将流向 BAT 而不是 VSS。

    对于过流:
    1)放电过流:V-和 VSS 引脚由一个用于检测负载的恒定电流吸收器(Iv)连接。

    2)充电过流:V-和 Rv 与电流阱 Iv 之间的电阻 BAT-d 未连接。

    中提供了更多详细信息  第8.4.3节"过放电状态"、第8.4.4节"放电过流状态"(放电过流、负载短路)和第8.4.5节"充电过流状态"  应用和实现部分。  

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于过流:
    1)放电过流:V-和 VSS 引脚由一个用于检测负载的恒定电流吸收器(Iv)连接。
    --- 所以在 OCD 的情况下,如果负载不移除,将会有泄漏。泄漏电流的范围可以称为"电流吸收器上的 V-",即8 24μA?的规格
    2)它提到当 CO 和 DO 关闭时、仍然有0.5V 的阈值电压。 是否针对 CO 级别和 DO 级别相对于 VSS 测量了这个0.5V 阈值? 有关 VOL 的描述、请参阅第6.5节"直流特性-- FET 输出、DOUT 和 COUT"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jian:

    1) 1)我不称之为泄漏电流、但是、由于存在电流阱、您可能会收到大约8到24uA 的下拉电流。 一旦负载被移除、V-引脚进入 VSS (BAT/2)电位。 对此进行了说明 第8.4.4节放电过流状态(放电过流、负载短路) 应用和实现部分。

    2) COUT 引脚应以 V-为基准、DOUT 引脚应以 VSS 为基准。  如中所述 第7.2节测试电路 应用和实现部分。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在第7.2节和第7.3节中未找到" COUT 引脚应相对于 V-"的表述。 但是 、8.2功能方框图 显示、COUT 会根据 VSS (而不是 V-)被下拉。 请帮助确认这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jian:

    功能方框图展示了电路内部的简化版本。

    当 FET 关断时、COUT 引脚连接至 PACK-/V-引脚。 第7.2节测试电路 在下图中提到了:


    您也可以参阅 第5.1.5节充电 FET 栅极驱动输出:COUT 负载。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jian:

    在查看过这篇文章之后、我意识到在提问和我的回复之间可能存在一些混淆。

    澄清:
    1)在检测到故障后、当 COUT 引脚关闭 CHG FET 时、COUT 引脚在内部被拉至 VSS。 这已正确显示在功能方框图中。
    2) 2)不过、在测量 COUT 引脚上的电压时、由于 CHG FET 现在已关闭、COUT 引脚应相对于 V-/PACK-。

    对此可能造成的任何混淆、我深表歉意。

    此致、
    Alexis