Other Parts Discussed in Thread: BQ78706
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79616 主题中讨论的其他器件:BQ78706
工具与软件:
如果串联64个、是否支持180通道电压采集和180通道温度采集? 芯片是否支持2500V 总线 ESS?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Hui、
这应该可以。 我建议查看以下参考设计以获得指导:
https://www.ti.com/tool/TIDA-010279
这适用于 BQ78706。BQ78706是 我们下一代可堆叠监控器的14秒版本、也可以堆叠到64个。
最棒的酒店
Luis Hernandez Salomon