This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616:该芯片是否支持2500V 总线 ESS 系统

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ78706

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480744/bq79616-whether-the-chip-supports-2500v-bus-ess-system

器件型号:BQ79616
主题中讨论的其他器件:BQ78706

工具与软件:

如果串联64个、是否支持180通道电压采集和180通道温度采集? 芯片是否支持2500V 总线 ESS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hui、

    这应该可以。 我建议查看以下参考设计以获得指导:

    https://www.ti.com/tool/TIDA-010279 

    这适用于 BQ78706。BQ78706是 我们下一代可堆叠监控器的14秒版本、也可以堆叠到64个。

    最棒的酒店

    Luis Hernandez Salomon