This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 退出休眠模式时 CHG MOSFET 出现问题(BQ7791501)

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474011/problem-with-chg-mosfet-when-exiting-hibernate-mode-bq7791501

器件型号:BQ77915

工具与软件:

您好!

我需要帮助。

我有一个使用休眠模式的电池组。 如果电池包未连接到充电器或应用、则不会提供 PRES 和 PACK+之间的连接、因此电池处于休眠模式。

现在问题出在充电过程中、如果电池以4.00~4.05V/节(85% SOC)的电压断开、进入休眠模式、MOSFET 会关闭-这是正确的。 只要 IC 通过将电池连接至充电器退出休眠模式并返回正常模式、CHG MOSFET 仍会锁定、仅 DSG MOSFET 导通。 但是、 9.3.10中的错误均不 存在。

我们使用的是 BQ7791501。

该堆叠原理图来自顶部 bq7791501、故障来自顶部 bq7791501。

在 CHG 栅极上退出休眠模式时、我也看不到任何峰值。
这不是单个事件、而是通过此原理图发生在所有电池上。

你对此有什么解释吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、您好!

    我明天会回到你身边。 很抱歉等待!  

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我做了进一步的测试并注意到以下几点:

    4075V/电芯->退出 HIBERNATE:CHG=OFF;DSG=ON
    4025V/电芯->退出 HIBERNATE:CHG=ON;DSG=ON   
    4、06V/cell  ->退出休眠:CHG =关闭;DSG =开启

    COV 保护  = 4、25V
    COV 接收 = 4、05V

    退出休眠模式时、bq77915会执行引导或初始化之类的操作。

    1.是否在此初始化 COV= true 错误、该错误仅在电压低于4、05V 时复位?

    2.如何修复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    至关重要的是、必须就此问题迅速得到答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、您好!

    CTRC 引脚是否可能处于禁用区? 您能展示一下当该器件退出休眠模式时 CTRC、CTRD、CHG 和 DSG 引脚的电压波形吗? 当 CTRx 引脚处于禁用区域时、无论保护电路的状态如何、相应的 FET 引脚都关闭。  

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如前所述、电池电压过高时会出现导通误差、具体如图所示:

    Ch1 = U2的 PRES (bq7791501更高)
    U1的 CH2 = CTRC (下部 bq7791501)
    U1的 CH3 = CTRC (下部 bq7791501)
    GND = AGND (cell1 -;不在图片中)

    @4、08V/节:

    CTRC (粉红色)应打开。

    @4、03V/节:

    CTRC (粉红色)亮起。

    下部 bq77915正确跟随上部 bq77915、从而可以正确控制 MOSFET。

    希望这有助于 及时给我们解答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、您好!

    感谢您的耐心。  

    如前所述、电池高电压时出现开启错误

    正确。 第9.3.2.1节"在 OV 下运行"  数据表的 提到:"如果所有电芯电压低于 OV 阈值减去迟滞、该器件会在复位后出现 OV 故障、并在 OV 延迟后自动清除。"  

    进入和退出休眠模式计为复位、在这种情况下、COV 恢复为4.05V。 下面是一个也讨论了这一点的旧线程: (+) BQ77915:错误地禁用了 CHG 驱动器输出? -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种声音令人遗憾、因为这对用户来说是一次不方便的体验。 真遗憾。

    感谢 Alexis 的澄清。 是否有计划消除此行为或是否建议使用其他芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、您好!

    目前没有消除这种行为的计划、但我们将在今后考虑这一点。  BQ76942是另一款可以满足您需求的器件。 这是一款10节串联电池监测器、可以通过 OTP 将其作为系统中的独立器件。  

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    感谢您的回答。 出现了另一个问题。 为什么存在这种行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、您好!

    遗憾的是、在不同团队从事此工作的设计人员已从 TI 退休。 因此、我们不能就这种行为存在的原因提供任何具体的理由。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon