工具与软件:
您好!
我需要帮助。
我有一个使用休眠模式的电池组。 如果电池包未连接到充电器或应用、则不会提供 PRES 和 PACK+之间的连接、因此电池处于休眠模式。
现在问题出在充电过程中、如果电池以4.00~4.05V/节(85% SOC)的电压断开、进入休眠模式、MOSFET 会关闭-这是正确的。 只要 IC 通过将电池连接至充电器退出休眠模式并返回正常模式、CHG MOSFET 仍会锁定、仅 DSG MOSFET 导通。 但是、 9.3.10中的错误均不 存在。
我们使用的是 BQ7791501。
该堆叠原理图来自顶部 bq7791501、故障来自顶部 bq7791501。
在 CHG 栅极上退出休眠模式时、我也看不到任何峰值。
这不是单个事件、而是通过此原理图发生在所有电池上。
你对此有什么解释吗?