This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:充电 FET 由于未知问题而关闭

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470871/bq77915-charging-fet-is-turned-off-due-to-unknown-issue

器件型号:BQ77915

工具与软件:

您好!

我遇到充电 FET 始终处于关闭状态的问题。 因此、我的保护电路只允许放电、而不允许充电。

在上方可以看到我的当前设计。 我找不到电流电路的问题。 输出电压似乎正确、但 CRG FET 始终关闭。

问题可能是什么?

此致!

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    您是否知道是否触发了任何可能导致 CHG FET 保持关断的故障?  表9-5. 故障条件、状态和恢复方法  可能有助于识别。

    此致、
    Alexis  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    感谢这个建议,这真的很有帮助。

    我将范围缩小到过热/欠温或过压保护的范围。 经过一些毫无意义的搜索、我发现我使用了错误的芯片。 我使用了 OV 阈值较低的 BQ7791506版本、而不是 BQ7791500。 一个非常愚蠢的错误,这花费了我很多时间。 我一直认为只有一个版本。

    我知道 BQ77915的数据表是通用的、可能涵盖了整个芯片系列。 但数据表中显示、您应该对 OV (EEPROM 或电阻器网络)进行编程。 然后没有提及您不实际对芯片进行编程、而是在**表6-1**中的隐藏位置选择一个不同版本。 案文中根本没有提到表6-1。

    我强烈建议改进数据表(参考表6-1)、以便帮助开发人员找到他们真正需要的芯片、并详细说明表格的内容。 或者我只是愚蠢的,没有其他人遇到这个问题。 也可能是这种情况。 至少 ChatGPT 和我一样愚蠢,坚持要编块芯片。 这最终让我感到可疑、并帮助我找到了错误。

    此致!
    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    我很高兴这个建议有助于缩小问题的范围! 很遗憾听到您选择了错误的器件型号。  

    此致、
    Alexis