工具与软件:
您好!
我遇到充电 FET 始终处于关闭状态的问题。 因此、我的保护电路只允许放电、而不允许充电。

在上方可以看到我的当前设计。 我找不到电流电路的问题。 输出电压似乎正确、但 CRG FET 始终关闭。
问题可能是什么?
此致!
Andy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Alexis:
感谢这个建议,这真的很有帮助。
我将范围缩小到过热/欠温或过压保护的范围。 经过一些毫无意义的搜索、我发现我使用了错误的芯片。 我使用了 OV 阈值较低的 BQ7791506版本、而不是 BQ7791500。 一个非常愚蠢的错误,这花费了我很多时间。 我一直认为只有一个版本。
我知道 BQ77915的数据表是通用的、可能涵盖了整个芯片系列。 但数据表中显示、您应该对 OV (EEPROM 或电阻器网络)进行编程。 然后没有提及您不实际对芯片进行编程、而是在**表6-1**中的隐藏位置选择一个不同版本。 案文中根本没有提到表6-1。 
我强烈建议改进数据表(参考表6-1)、以便帮助开发人员找到他们真正需要的芯片、并详细说明表格的内容。 或者我只是愚蠢的,没有其他人遇到这个问题。 也可能是这种情况。 至少 ChatGPT 和我一样愚蠢,坚持要编块芯片。 这最终让我感到可疑、并帮助我找到了错误。
此致!
Andy