请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28600 工具与软件:
嗨、团队:
从 QR 方框图中、我想该 IC 通过将 OVP 电压与0.1V 进行比较来检测谷底、同时监控 OVP 引脚电压的斜率、并在斜率为-0.1V~0.1V 时检测谷底。

但是、由于有运算放大器会提供 I_LINE、我想如果谷底小于0V、OVP 引脚会被钳位到0V。 如以下波形所示。

在这种情况下、IC 将如何检测谷底? 时序在哪里、斜率为-0.1V~0.1V?
此致
大桥