This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600:关于谷底检测

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480921/ucc28600-about-valley-detection

器件型号:UCC28600

工具与软件:

嗨、团队:

从 QR 方框图中、我想该 IC 通过将 OVP 电压与0.1V 进行比较来检测谷底、同时监控 OVP 引脚电压的斜率、并在斜率为-0.1V~0.1V 时检测谷底。

但是、由于有运算放大器会提供 I_LINE、我想如果谷底小于0V、OVP 引脚会被钳位到0V。 如以下波形所示。

在这种情况下、IC 将如何检测谷底? 时序在哪里、斜率为-0.1V~0.1V?

此致
大桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斜率块将电压斜率转换为另一个与+/- 0.1V 阈值进行比较的信号。  在谷底、斜率接近零、且 OVP 引脚< 0.1V。 因此、三个与门输出逻辑高电平和谷底被检测到。  

    斜率 检测的时序是一个内部参数、但足够小、可以忽略不计。

    您展示的波形不在 QR 模式下运行、而是在 DCM 模式下运行。