请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 工具与软件:
嗨、团队:

发现当前使用的 BQ76952芯片在充电器反向后其电压被下拉、导致 PMOS 使能引脚电平被下拉约2V。 此时、PMOS 处于开关的关键区域。
经调查发现、该芯片的 PACK 与 LD 引脚有泄漏。 添加二极管后、不会有漏电流、但锁定短路保护后会损坏 MOSFET。
那么、硬件电路应如何处理此 BQ76952充电器的反向连接
谢谢、此致、
Jiahui