This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:反向连接问题

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480057/bq76952-reverse-connection-problem

器件型号:BQ76952

工具与软件:

嗨、团队:

发现当前使用的 BQ76952芯片在充电器反向后其电压被下拉、导致 PMOS 使能引脚电平被下拉约2V。 此时、PMOS 处于开关的关键区域。
经调查发现、该芯片的 PACK 与 LD 引脚有泄漏。 添加二极管后、不会有漏电流、但锁定短路保护后会损坏 MOSFET。
那么、硬件电路应如何处理此 BQ76952充电器的反向连接

谢谢、此致、

Jiahui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiahui、

    第2节反向充电电路 带 BQ769x2电池监控器的多个 FET 应用手册中、应帮助说明并展示我们通常推荐的反向充电电路。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Alexis、

    添加了充电器的反向连接电路、这只能确保放电 MOS 快速关断、但无法解决充电器反转后 PACK 和 LD 引脚的漏电流问题

    PACK 和芯片 LD 的引脚上仍然存在漏电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiahui、

    您是否还有肖特基二极管 D6和 D8、如中所示 图1-1. 典型7S 串联 FET 原理图 来自多 FET 应用手册的内容? 第3节反向充电元件选型 还讨论了反向充电电流路径并说明了这些二极管的作用。

    此致、
    Alexis