This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5177:原理图审阅

Guru**** 2339620 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5177, CSD17318Q2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468455/lm5177-schematic-review

器件型号:LM5177
主题中讨论的其他器件: CSD17318Q2

工具与软件:

您好!

我使用 Webench 工具和参考文档开发出以下原理图。 此设计适用于在10.7V 至40V 的输入电压范围内工作、并提供12V 稳压输出。 关键配置参数如下:

  • 运行模式: 自动模式
  • 扩频: 已禁用
  • 断续模式: 使能
  • uSleep: 使能
  • IMON 限制器: 已禁用
  • 监控故障指示引脚: 已禁用
  • 输出电流监控器: 已禁用

然而、在对电路进行原型设计后、输出电压仅为2.4V。 对于可能导致此行为的潜在设计问题、如果有任何见解或反馈、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    对原理图进行初步审查后、我看不到问题。

    您能否探测以下信号(每个信号显示几个 f_sw 周期和~ 10ms):

    - VIN/ VOUT

    - VCC / SS

    - SW1/SW1

    - FB/COMP

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的响应、以下是请求的信号。

    当 Vin 小于14V 时似乎没有输出、将 Vin 增加到16V 后、根本没有任何输出。 这意味着在将 Vin 增加到16V SS 后、SW1、SW2、Vout、FB 和 COMP 现在全部为0V。 很遗憾、在发生此情况之前、我没有获得 SS、SW1、SW2、FB 或 COMP 的测量值。 请注意、即使在其他输出消失后、Vcc 也保持在稳定的2.66V。

    VCC/SS

    VIN/Vout

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conner:

    由于您对 UVLO 进行了设置(因此这是预期结果)、控制器在低于~13V 时启动。

    由于 VCC 仅达到~ 2.6V、这确实表明控制器损坏、您需要更换它。

    这种损坏通常由于 SW1和/或 SW2上的较大下冲而发生。 因此、在电路板再次工作后、您应该仔细检查此信号。

    这种下冲会导致引导电容器过充并超过数据表中显示的绝对最大额定值、进而可能导致 VCC LDO 或其周围的结构损坏。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    更换控制器后、以下是所需的波形:

    输入电压/输出电压:

    VCC/SS:

    SW1/SW2:

    FB/COMP:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    我假设您在此拾取了很多噪声-这可能是探头设置造成的。

    ESP 第二幅图 VCC 和 SS 只在该假设下有意义。 那么、您可以在所有这些图中看到开关噪声。

    您能否请检查您的探头以及接地连接、最后检查所用探头的 GND 连接长度(应尽可能短)。

    在此图中、您还可以看到 SS 引脚斜升至~ 700mV 然后停止。 SS 完成在1V、因此在达到目标输出电压之前、控制器会检测到错误-最恰当的情况是过流-然后重新启动。

    在这种情况下、负载过高、软启动时间短路(还需要考虑进入输出电容器的浪涌电流)、或者峰值电感器电流检测(CSA/CSB)的噪声拾取过高。

    注意:您的 CSA/CSB 上的滤波器不遵循数据表中的建议。 此外、检查是否已将 CSA/CSB 线路作为检测电阻和 LM5177之间的开尔文连接进行布线-请勿与 SW1共享此线路

    另请参阅:  

    4开关降压/升压转换器的布局优化

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该问题似乎是由于  CSA/CSB 线路在检测电阻和 LM5177之间未进行开尔文连接所致。 纠正此问题后、控制器不再重新启动。 但是、SW1线现在表现出快速过冲振荡、 会迅速损坏控制器。 这可能是由于 MOSFET 选择不当造成的、还是更可能是与布局相关的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conner:

    一切可能会产生影响。

    这种过冲或下冲主要是由电路板和元件上的寄生引起的。
    最重要的是要有良好的布局-请参阅之前推荐的应用手册、也可以在这里找到大量其他信息:

    (1)四开关降压/升压布局提示1:确定布局的关键器件

    (2)四开关降压/升压布局提示2:优化功率级的热环路

    (3)四开关降压/升压布局提示3:将差分检测线路与电源平面分离

    (4)四开关降压/升压布局提示4:栅极驱动和返回路径布线

    另外、通过向开关节点添加栅极电阻器和/或缓冲器、您可以防止或限制这种过冲。

    但是根据您的布局、您已经放置了它们、并且值看起来并不差。

    因此、在这种情况下、我建议先查看布局、特别是注意以下电流环路:

    - GATE 线路(特别是考虑高侧 MOSFET 的返回路径是 SWX 线路)

    -功率级,例如输入和输出电容接近 MOSFET,是否有良好的接地连接,...

    对于您选择的 MOSFET:同样、这对于该控制器也不是最佳选择。 LM5177会使用5V 来控制栅极线路、并且在5V 时选择的 MSOFET 会进入完全导通模式、因此没有很多裕度。 这也可能对 SW 振铃产生影响。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加说明:

     csd17318q2 (升压侧 MOSFET)比 CSD18514 (降压侧 MOSFET)更胜一筹

    此致、

     Stefan