主题中讨论的其他器件: LM5171
工具与软件:
您好!
我们将使用 LM5171-Q1控制器设计两相双向直流/直流转换器。
我有一个关于 IMON 电压计算的问题。 根据 LM5171数据表、应用信息部分中提供了以下计算、

这一计算(使用30A 电流)是针对总负载电流、这意味着合并两个通道还是其每通道电流?
我将 Rimon 电阻器用作9.09K 和电容器10nF、在升压模式下监测电感器电流(与输入电流相同)、每相电感器的最大电流为85.7A。 我的 RCS 为500uOhm。 因此、 通过使用上面的公式、我得到 IMON 电压为2.47V。
我的问题是、这个2在等式中是如何形成的? 能否提供有关这方面的一些详细信息?
VIMONx=2*(Iphase*RCS)/500+50uA)*RIMONx---Equation 1.
VIMONx =(Iphase*RCS)/500+50uA)*RIMONx---Equation 2.
根据上述计算、这是每相电流监测电压的正确计算值。
此致
Rayees K.E.