This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5171-Q1:LM5171-Q1 IMON 电压计算

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5171-Q1, LM5171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480105/lm5171-q1-lm5171-q1-imon-voltage-calculation

器件型号:LM5171-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5171

工具与软件:

您好!

我们将使用 LM5171-Q1控制器设计两相双向直流/直流转换器。

我有一个关于 IMON 电压计算的问题。 根据 LM5171数据表、应用信息部分中提供了以下计算、

这一计算(使用30A 电流)是针对总负载电流、这意味着合并两个通道还是其每通道电流?

我将 Rimon 电阻器用作9.09K 和电容器10nF、在升压模式下监测电感器电流(与输入电流相同)、每相电感器的最大电流为85.7A。 我的 RCS 为500uOhm。 因此、 通过使用上面的公式、我得到 IMON 电压为2.47V。

我的问题是、这个2在等式中是如何形成的? 能否提供有关这方面的一些详细信息?

VIMONx=2*(Iphase*RCS)/500+50uA)*RIMONx---Equation 1.

VIMONx =(Iphase*RCS)/500+50uA)*RIMONx---Equation 2.

根据上述计算、这是每相电流监测电压的正确计算值。

此致

Rayees K.E.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayees:

    您可能会发现 (6)~(11)。

    公式 (108)计算两个连接在一起的 IMON、从而使电流加倍。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    感谢您的确认。

    此致

    Rayees K.E.