This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:BQ25750相关问题

Guru**** 2596805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750, BQ25756, BQ25758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480165/bq25750-bq25750-related-issues

器件型号:BQ25750
Thread 中讨论的其他器件: BQ25756BQ25758

工具与软件:

您好、

如图所示、请帮助确定它是否是通过丝印技术的 BQ25750系列产品。 或者它是什么其他型号的产品? 谢谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeno:

    感谢您的配合。

    这是预生产 BQ2575X IC 的图片。 此 IC 可以是 BQ25750、BQ25756或 BQ25758。 如果 IC 附近有 BATFET 和 ACFET、则该 IC 很可能是 BQ25750 IC。

    您可以读取 REG0x3D[6:3]来获取器件型号、并可以读取 REG0x3D[2:0]作为器件版本。 BQ25416的部件号为000。

    如果您对此有任何问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦