This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:BQ40Z60充电周期 CC、CV 和终止操作

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474041/bq40z60-bq40z60-charge-cycle-cc-cv-and-termination-operation

器件型号:BQ40Z60

工具与软件:

您好!

我们长期以来在 PCB 中使用 BQ40Z60为4S4P 电池系统充电。  此问题涉及从恒定电流(CC)到恒定电压(CV)转换到充电终止最终完成的充电周期。

我们试图理解此处所示的 CV 机制模式。   数据表并未明确说明在达到充电终止之前充电电流如何缓慢衰减(或剪切带)。  这是否以图中所示的统一方式进行补偿?还是在保持充电电压设置截止的同时、输入电池的电流脉冲?

此处的 o 示波器捕获显示了(消除噪声很困难)电池上部电芯输入端的电压(充电终止电压设置为~16.75V)。

紫色迹线表示电池组的输入、黄色和浅蓝色是降压级输出端电流感应电阻器(0.005 Ω)上的电压从充电器输入到由 BQ40Z60控制的充电/放电 FET。

以下特定观察结果发生在 RSOC 位于上限90%时。

我们的其他设置显示了更大的脉冲差异(从几乎0到我们的 Rec Temp 充电电流设置为4.4A)。  这些设置如下所示:

另一个设置是此处所示较低 RSOC 的"斩波"。。。 从而跳至4.4A 值。

下面发生的情况显示了 CC 到 CV 转换的早期捕捉:

需要强调的是、我们的较新版本几乎在整个充电终止过程中都显示了"斩波"。

作为参考、我们"认为"图形应该是这样的。  但是、我重复一下、CV 模式是在3 - 4Hz 时间范围内进行 PWM 处理、一直到充电终止。

注意:

我们认为、插入的电源和/或外部充电器电源完全能够为该电路提供输入电源、因为可能已经有一些外部电源掉线。

我们想知道这是否是正常或异常行为、以及这是否会成为电池组本身的问题。

谢谢!

Paul F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    如果可能、请分享电荷的.log 文件与电量计设置的.gg 文件、以便我们深入地进行研究。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Anthony。 对于延迟、我们深表歉意。   附件是 BQ 日志文件的简短提示。   我相信我们已经看到 Vacp 在变得极其接近橙色行中突出显示的 VBAT 电压方面的问题。  查看 CHRgrStat、BattStat 和 OpStatx 列后、屏幕上显示充电暂停然后重新启动。  在这些事件期间、充电停止、Vacp 放宽或恢复输入充电电压(高于 Vbat)并恢复充电。   我们的充电器能够提供电流、但我们要确定这是噪声、Vacp 的10K 串联问题以及该输入端的内部电阻(~40k)、或者系统中是否真正存在 IR 压降。

    大家可以看到我们的充电电流是4.4A、但 th 这些点、实际充电电流会更低... 并且开关 PWM 会相应地进行调节、噪声也很可能更大。  

    我在原理图中确实有关于 BQ 电压反馈滤波的问题。 这是从参考设计复制的。  R26 (分压器的下部电阻)上是否应该没有滤波电容器?  我认为这会对噪声有所帮助。

     Ve2e.ti.com/.../bms.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    感谢您发送日志、现在也可以接收电量计的当前.gg 文件吗? 从上图中可以看出、目前也有安全警报、但它是 OCD 警报、不应干扰充电。

    这是从参考设计复制的。  R26 (分压器的下部电阻)上是否应该没有滤波电容器?  我认为这将有助于降低噪音。

    由于这是用于反馈环路、因此我不会更改连接到该环路的元件、因为电量监测计的功能很可能是使用这些元件进行测试的。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Anthony。

    请参阅随附的 GG 文件。

    e2e.ti.com/.../BQSetting_5F00_2_2D00_20_2D00_25.gg.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    感谢您发送这些文件、正如您之前所说的、ACFET 似乎在运行、ACLW 和 ACFET 位切换、这种情况似乎在电荷发生变化。  

    您现在能详细介绍一下与适配器连接的是什么器件吗?

    此致、

    Anthony