工具与软件:
您好!
我们长期以来在 PCB 中使用 BQ40Z60为4S4P 电池系统充电。 此问题涉及从恒定电流(CC)到恒定电压(CV)转换到充电终止最终完成的充电周期。
我们试图理解此处所示的 CV 机制模式。 数据表并未明确说明在达到充电终止之前充电电流如何缓慢衰减(或剪切带)。 这是否以图中所示的统一方式进行补偿?还是在保持充电电压设置截止的同时、输入电池的电流脉冲?
此处的 o 示波器捕获显示了(消除噪声很困难)电池上部电芯输入端的电压(充电终止电压设置为~16.75V)。
紫色迹线表示电池组的输入、黄色和浅蓝色是降压级输出端电流感应电阻器(0.005 Ω)上的电压从充电器输入到由 BQ40Z60控制的充电/放电 FET。
以下特定观察结果发生在 RSOC 位于上限90%时。


我们的其他设置显示了更大的脉冲差异(从几乎0到我们的 Rec Temp 充电电流设置为4.4A)。 这些设置如下所示:
另一个设置是此处所示较低 RSOC 的"斩波"。。。 从而跳至4.4A 值。

下面发生的情况显示了 CC 到 CV 转换的早期捕捉:

需要强调的是、我们的较新版本几乎在整个充电终止过程中都显示了"斩波"。
作为参考、我们"认为"图形应该是这样的。 但是、我重复一下、CV 模式是在3 - 4Hz 时间范围内进行 PWM 处理、一直到充电终止。

注意:
我们认为、插入的电源和/或外部充电器电源完全能够为该电路提供输入电源、因为可能已经有一些外部电源掉线。
我们想知道这是否是正常或异常行为、以及这是否会成为电池组本身的问题。
谢谢!
Paul F