工具与软件:
您好!
我是否可以在系统正常运行(连接负载)期间读取 SOH 值? 我要问的是、这会影响 SOH 的精度、负载较大时会更差。
昨天、我的电池 SOH 为45%、而今天、电池休息后、它为86%。 我还使用了 new_battery 命令来强制设置新的 SOH 值。 我注意到、如果没有这个命令、SOH 永远不会上升。
谢谢你。
此致、
João Rego
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Adrian、
我已经附加了日志文件和 gg 文件。
我在电池电量为92%(SOH)的情况下开始测试。 我让它放电20分钟、等待大约10分钟后再转换 GE 引脚。 经过一些手动转换后、电池稳定在43%。 我休息了几个小时、观察到电池电压在升高、而 SOH 固定为43%。 之后、我发送了 NEW_BATTERY 命令、电池 SOH 增加了接近100%、然后在一些 GE 引脚转换周期内降低至64%。 可能、如果我让它休息更多时间、如果我发送 NEW_BATTERY 命令、电压会增加一点、并且 SOH 将会更高。
此致、
João Rego
您好、Adrian、
是、我使用了 Panasonic CR123A (化学成分 ID:0616)。
我 认为 电流是0、因为在 SOH 模式下只测量温度和电压。 BQ35100数据表:"在此模式下、GE 引脚置为有效后会立即精确测量电芯电压和温度。"
由于电池内部的电阻、放电时电压甚至更低、放电后等了几分钟、才读取 SoH。 电池的休眠状态导致电压缓慢升高。 发生随机跳跃是因为我通过 GE 引脚重置 IC 以更新电压和温度值。
是的、这些问题一直在发生。
此致、
João Rego
您好、Adrian、
我让电池休息2天、这是日志文件。 起初、电池电压为2992mV、SOH 为64%。 当我发送 new_battery 命令并重置 IC 时、电压增加到3012mV、SOH 增加到92%。 因此、正如我之前所说的、如果我让电池休息更长时间、电压和 SOH 都会增加。
e2e.ti.com/.../CR123A_5F00_2.log
我仍在等待您的回复。
此致、
João Rego
Joao、您好!
很抱歉,暂时找不到您。 与固件团队和其他高级应用工程师讨论后、他们得出结论、当电池连接有活动负载时、您应该读取 SOH、因为这将影响 SOH 计算。 对于测试、电量监测计应在大部分时间处于关闭状态、对于最终应用、电池应以通常的系统负载率放电。 电量监测计应定期通过 GE 引脚启用、可能每12或24小时启用一次、以获取电压和温度读数并报告新的 SOH 值。 之后、电量监测计应返回睡眠状态。
此致、
Adrian