This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:SOH 值

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1460333/bq35100-soh-value

器件型号:BQ35100

工具与软件:

您好!

我是否可以在系统正常运行(连接负载)期间读取 SOH 值? 我要问的是、这会影响 SOH 的精度、负载较大时会更差。

昨天、我的电池 SOH 为45%、而今天、电池休息后、它为86%。 我还使用了 new_battery 命令来强制设置新的 SOH 值。 我注意到、如果没有这个命令、SOH 永远不会上升。

谢谢你。

此致、

João Rego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joao、您好!

    您在测量仪表上使用什么模式? 您是否使用 EOS 模式?

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    我使用的是 STATE-OF-HEALTH (SOH)模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joao、您好!

    您能否提供显示此行为的日志文件? 您还能将电量计中的 gg 文件发送给我吗?

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    我已经附加了日志文件和 gg 文件。

    我在电池电量为92%(SOH)的情况下开始测试。 我让它放电20分钟、等待大约10分钟后再转换 GE 引脚。 经过一些手动转换后、电池稳定在43%。 我休息了几个小时、观察到电池电压在升高、而 SOH 固定为43%。 之后、我发送了 NEW_BATTERY 命令、电池 SOH 增加了接近100%、然后在一些 GE 引脚转换周期内降低至64%。 可能、如果我让它休息更多时间、如果我发送 NEW_BATTERY 命令、电压会增加一点、并且 SOH 将会更高。

    此致、

    João Rego

    e2e.ti.com/.../CR123A.gg.csv

    e2e.ti.com/.../CR123A.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joao、您好!

    您是否也将 ChemID 编程到电量计中?

    我检查了日志文件、看到一些非常奇怪的行为。 首先、电流在整个文件中报告为0。 此外、电压会随机跳变。 这些问题将需要解决。 这是否一直在发生?

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    是、我使用了 Panasonic CR123A (化学成分 ID:0616)。

    我 认为 电流是0、因为在 SOH 模式下只测量温度和电压。 BQ35100数据表:"在此模式下、GE 引脚置为有效后会立即精确测量电芯电压和温度。"

    由于电池内部的电阻、放电时电压甚至更低、放电后等了几分钟、才读取 SoH。 电池的休眠状态导致电压缓慢升高。 发生随机跳跃是因为我通过 GE 引脚重置 IC 以更新电压和温度值。

    是的、这些问题一直在发生。

    此致、

    João Rego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joao、您好!

    我需要一些时间来研究这一点。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    我让电池休息2天、这是日志文件。 起初、电池电压为2992mV、SOH 为64%。 当我发送 new_battery 命令并重置 IC 时、电压增加到3012mV、SOH 增加到92%。 因此、正如我之前所说的、如果我让电池休息更长时间、电压和 SOH 都会增加。

    e2e.ti.com/.../CR123A_5F00_2.log

    我仍在等待您的回复。

    此致、

    João Rego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们在此进行研究时、请预计会有延迟。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!

    我还在等待反馈。

    谢谢你。

    此致、

    João Rego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joao、您好!

    很抱歉,暂时找不到您。 与固件团队和其他高级应用工程师讨论后、他们得出结论、当电池连接有活动负载时、您应该读取 SOH、因为这将影响 SOH 计算。 对于测试、电量监测计应在大部分时间处于关闭状态、对于最终应用、电池应以通常的系统负载率放电。 电量监测计应定期通过 GE 引脚启用、可能每12或24小时启用一次、以获取电压和温度读数并报告新的 SOH 值。 之后、电量监测计应返回睡眠状态。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    感谢您的回答。 我将按照您所描述的方式使用电量监测计。  

    我有一个关于新电池插入的问题。  如何检测何时连接了新电池? 例如、如果 插入一个充满电的新电池、则在发送新电池命令之前、SOH 不会增加到新电池的实际 SOH。

    此致、

    João Rego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joao、您好!

    插入新电池时、这是一个需要人工干预的手动过程。 我可以通过一种方法让主机 MCU 知道新电池何时插入、然后发送 NEW_BATTERY 命令。 也许可以实现复位按钮或 MCU 侧的某种其他逻辑。

    此致、

    Adrian