This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31710:LMZ31710在启动期间电压下降

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480291/lmz31710-the-lmz31710-drops-voltage-during-startup

器件型号:LMZ31710

工具与软件:

大家好、我有一个项目输入12V、输出1.8V、负载1A 到10A 的过程、开始后压降。 我想询问在何种情况下可能造成这一问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hongwei:

    请提供更多有关这方面的信息

    1.什么是2图在示波器上,两个看起来他们是在1.8V

    2.提供 Vin、SW 节点、Vout 的图

    3.应用程序是否启动到任何加载条件

    输入电源配置是否正确

    5. 使用的 COUT 及其随当前应用的降额

    谢谢你

    救世主