请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMZ31710 工具与软件:
大家好、我有一个项目输入12V、输出1.8V、负载1A 到10A 的过程、开始后压降。 我想询问在何种情况下可能造成这一问题。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、我有一个项目输入12V、输出1.8V、负载1A 到10A 的过程、开始后压降。 我想询问在何种情况下可能造成这一问题。