Other Parts Discussed in Thread: EV2400
主题中讨论的其他器件:EV2400
工具与软件:
尊敬的专家:
请审核我的设计?
该器件用于充电侧电池平衡4S 5000mA Li3011Po、该器件旨在处于自主模式、但为了实现灵活性、并允许通过 EV2400或 MCU 上运行的软件进行编程、我已经将 I2C 通信添加到 MCU。
如果您需要更多信息、请咨询。
非常感谢
Karl 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Karl:
总的来说、与您分享的内容相比、该原理图看起来很不错。 建议添加一些注释:
通过外部电芯平衡、我们通常建议使用齐纳二极管来保护外部 FET 栅极免受电池组瞬态的影响、如下所示: 
2. VC1和 VC0的电容器都应 连接到 VSS、如本"连接电池电芯"常见问题解答中所示。这有助于防止 VC0被拉至接地以下。
额外说明:
‘s、在 TS2连接到 VSS 时、如果启动了关断序列、器件将无法完全进入 SHUTDOWN 模式和"软关断"模式。 更多有关"软关断"的信息可以在的最后一段中找到 第7.5节关断模式 以及 软关断常见问题解答中的关断功能。
此致、
Alexis