This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76922:原理图审阅、充电器侧电池平衡器。

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479518/bq76922-schematic-review-charger-side-cell-balancer

器件型号:BQ76922
主题中讨论的其他器件:EV2400

工具与软件:

尊敬的专家:

请审核我的设计?

该器件用于充电侧电池平衡4S 5000mA Li3011Po、该器件旨在处于自主模式、但为了实现灵活性、并允许通过 EV2400或 MCU 上运行的软件进行编程、我已经将 I2C 通信添加到 MCU。

如果您需要更多信息、请咨询。

非常感谢

Karl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karl:

    总的来说、与您分享的内容相比、该原理图看起来很不错。 建议添加一些注释:

    通过外部电芯平衡、我们通常建议使用齐纳二极管来保护外部 FET 栅极免受电池组瞬态的影响、如下所示:

    2. VC1和 VC0的电容器都应 连接到 VSS、如本"连接电池电芯"常见问题解答中所示。这有助于防止 VC0被拉至接地以下。


    额外说明:
    ‘s、在 TS2连接到 VSS 时、如果启动了关断序列、器件将无法完全进入 SHUTDOWN 模式和"软关断"模式。 更多有关"软关断"的信息可以在的最后一段中找到 第7.5节关断模式 以及 软关断常见问题解答中的关断功能。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alexis、

    再次非常感谢您的帮助、非常感谢您的帮助。 我注意到我在未连接 VC0和 VC1时犯的错误、这个错误现在已修复。 我将添加齐纳保护二极管。

    关于 TS2引脚和任何关断模式的好建议、我会对此有所了解。 如果还有其他问题、我将随时提供最新信息。

    祝你一切顺利!

    Karl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karl:

    听起来不错。 很高兴这帮了我们很多! 如往常一样、请随时打开有关任何新问题的新话题。  

    此致、
    Alexis