工具与软件:
我正在寻找升压转换器、将单节锂 电池18650电池电压提高 到100V 以驱动压电陶瓷换能器。 传感器将根据应用以40kHz-150kHz 的频率通过低侧 FET 打开和关闭。 系统由电池供电、因此效率至关重要、它只会在2Hz 频率下发送20ms 的脉冲、因此其占空比仅为2-4%。 输入电压为3.2至4.2V、由于效率是关键、我们将使用微控制器关闭、然后根据需要唤醒升压转换器。 但是、我无法找到 LM2733从3.6V 升压到12V 或14V 的启动时间。 还有其他具有关闭或使能功能且启动时间短的高效升压芯片吗?我应该关注这些芯片?
从效率的角度来看、 我不清楚升压电路与变压器相比在提高电压方面应发挥多少作用。 寻找一种可以将电压升高到尽可能高的升压电路(例如30V 或48V)是否更好? 或者在已给定 LM2733输出范围的情况下、我应该将输出升压至10V 或14V、并让变压器将剩余电压升至100V。 如果我们确实需要高达12V 的电压、仅使用不带升压的变压器、我们也可以增加电池电压、但我一直在尝试避免这种 情况、因为那时 我们需要为不太理想的微型电池使用稳压器或单独的电池。