This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2733:对驱动压电传感器升压

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2733

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478688/lm2733-boosting-voltage-for-drivng-piezo-transducer

器件型号:LM2733

工具与软件:

我正在寻找升压转换器、将单节锂 电池18650电池电压提高 到100V 以驱动压电陶瓷换能器。 传感器将根据应用以40kHz-150kHz 的频率通过低侧 FET 打开和关闭。 系统由电池供电、因此效率至关重要、它只会在2Hz 频率下发送20ms 的脉冲、因此其占空比仅为2-4%。 输入电压为3.2至4.2V、由于效率是关键、我们将使用微控制器关闭、然后根据需要唤醒升压转换器。 但是、我无法找到 LM2733从3.6V 升压到12V 或14V 的启动时间。 还有其他具有关闭或使能功能且启动时间短的高效升压芯片吗?我应该关注这些芯片?

从效率的角度来看、 我不清楚升压电路与变压器相比在提高电压方面应发挥多少作用。 寻找一种可以将电压升高到尽可能高的升压电路(例如30V 或48V)是否更好? 或者在已给定 LM2733输出范围的情况下、我应该将输出升压至10V 或14V、并让变压器将剩余电压升至100V。 如果我们确实需要高达12V 的电压、仅使用不带升压的变压器、我们也可以增加电池电压、但我一直在尝试避免这种 情况、因为那时 我们需要为不太理想的微型电池使用稳压器或单独的电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pete:

    一个简短的问题: 处于导通和关断状态的压电陶瓷换能器分别需要多大的电流?

    当负载电流清除时、我们可以进一步检查该解决方案。

    下面是 LM2733-EVM 的 Vin 启动波形、供您参考有关启动时间的信息。

    我不确定基于变压器的解决方案的效率会是多少、但我认为它会比升压解决方案低。  

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Lei、我预计能实现0.5A 抽奖。

    如果具有-50V 至+50V 电压范围的器件、则还可以选择双极驱动器。

    谢谢!

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pete:

    Vout 处电流为0.5A? 如果是0.5A 的直流值、则所需功率为50W。

    LM2733无法实现这一应用。 您可以打开一个新的 E2E 主题并检查基于宽输入电压升压控制器的反激式拓扑是否可以工作。

    此致

    Lei