请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP5860T 工具与软件:
您好!
该产品具有两个高侧电压输入:VCC 和 VLED。 每种电源在内部提供什么? 对于闪烁 LED 的应用、这些电源轨中的哪个电源轨应该具有为 LED 供电的大容量电容?
我们正在使用该驱动程序提供数量。 50个 RGB LED。 每个 LED 的标称 Vforward 为3.2V。 我们可以访问不同的电源轨:3.6V、5.0V 等 哪种电源轨最高效可用于 VCC、哪种电源轨最适合用于 VLED?
此致、
Derek