This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5860T:VCC 和 VLED 提供什么?

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479929/lp5860t-what-are-vcc-and-vled-supplying

器件型号:LP5860T

工具与软件:

您好!

  该产品具有两个高侧电压输入:VCC 和 VLED。 每种电源在内部提供什么? 对于闪烁 LED 的应用、这些电源轨中的哪个电源轨应该具有为 LED 供电的大容量电容?

我们正在使用该驱动程序提供数量。 50个 RGB LED。 每个 LED 的标称 Vforward 为3.2V。 我们可以访问不同的电源轨:3.6V、5.0V 等 哪种电源轨最高效可用于 VCC、哪种电源轨最适合用于 VLED?

此致、

Derek  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    我们的专家目前不在办公室。 我将请另一位专家为该主题提供帮助。 他稍后会回应你。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    如方框图中所示、VCC 为内部模拟和数字电路提供电源电压、VLED 通过内部高侧 FET 为所有 LED 提供电源电压。 如果电压电平满足以下要求、则可以将 VCC 和 VLED 连接在一起。

    • 对于 VCC、当输出的最大电流设置大于75mA 时。 VCC 电压应高于3.3V。 但是电流能力并不重要(10mA)。  

    • 对于 VLED、因为它将为所有 LED 提供电源电压、所以其电流能力应该足够高以提供总电流、例如、当每个电流吸收器的最大电流被设定为100mA 时、VLED 的电流能力应该高于100mA * 18 = 1.8A。
      • 并且 VLED 的电压电平应该是0 应高于 (高侧 FET 的 Vforward +高侧 FET 上的压降+最大 VSAT)之和、其中高侧 FET 上的压降= FET 的 Rdson *总 LED 电流、 Rdson 甚小口径终端 可在数据表 EC 表中找到(如下所示)。
      • 并且应通过上述公式选择尽可能接近计算值的实际 VLED 电压、以最大程度地降低 LED 驱动器的功率耗散、因为驱动器的主要功率耗散=(VLED - LED 的 Vforward)*电流之和。

    此致、

    Felix