This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922052:启动问题-第一个 PWM 脉冲中不存在电感器电流

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS922052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479671/tps922052-start-up-issue---inductor-current-no-present-at-first-pwm-pulse

器件型号:TPS922052

工具与软件:

您好!

TPS922052在启动过程中会出现问题。 电感电流需要在 PWM 引脚上施加几个脉冲、才能稳定在设定的1A 电流。

为避免软启动、在启动期间会向 PWM 引脚发送6us 脉冲。 为了避免进入休眠模式、每50ms 发送一个200ns 脉冲。

此设置在旧的原型中有效、但在使用新的原型(仅布局更改、相同的原理图)时、我们发现了这个问题。 由于在下拉时 SW 引脚会立即释放、因此驱动器看起来在任意限制条件下运行。  

黄色:第一个 PWM 脉冲期间的开关节点。

 请检查并告诉我问题可能出在哪里。

谢谢!

Philipp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有捕获更多的图像。 PWM 信号保持高电平100us。 未按照我手动控制的方式定义占空比。

    输入48V

    输出10个白光 LED ~30V

    电流:1A

    蓝色:PWM 输入:

    红色:LED 电流

    绿色:开关节点

    1.触发器- LED 驱动器未开始切换。

    5.触发器-看到过渡但没有正确的矩形信号

    20、触发器-电流上升到1A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Philipp:

    [报价用户 id="595024" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479671/tps922052-start-up-issue---inductor-current-no-present-at-first-pwm-pulse "]

    TPS922052在启动过程中会出现问题。 电感电流需要在 PWM 引脚上施加几个脉冲、才能稳定在设定的1A 电流。

    为避免软启动、在启动期间会向 PWM 引脚发送6us 脉冲。 为了避免进入休眠模式、每50ms 发送一个200ns 脉冲。

    [报价]

    如果这仅在器件启用后的前几个 EN/PWM 脉冲期间发生、那么我会说这是预期行为、因为 COMP 电压尚未建立、器件需要一些时间来充电 COMP 电压并从 DCM 进入 CCM。

    Unknown 说:
    此设置在旧版原型中使用、但使用了新的原型(只能更改布局、原理图相同)、我们看到了这个问题。

    您能否对旧版原型进行仔细检查? 唯一的更改是布局吗? 是否有任何其他更改、例如原理图元件、输入/输出条件等?

    此致、

    Steven